DUG_SmartDim tr. Multi Wire_WH-01

Konfigurering av enheten

På skjermbildet Enhetsdetaljer kan du konfigurere enhetsinnstillingene i henhold til dine preferanser.
  1. startskjermen trykker du på .

  2. Trykk på Enheter > Lys > Dimmer for å finne skjermbildet Enhetsdetaljer.

    MERK: Du kan også navigere ved å trykke på Kontroll > Velg enheten > > Enhetsinnstillinger.

A

Enhetens navn: Trykk for å endre enhetens navn.

B

Plassering: Trykk for å tilordne dimmeren til et hvilket som helst rom (for eksempel stue, soverom, kjøkken osv). For mer informasjon, se Oppgi enhetsplasseringen.

C

RL-LED-modus: Du kan forbedre dimmekvaliteten i appen hvis du har problemer med flimrende lys. Trykk på vippebryteren for å aktivere RL-LED-modus.

TIPS: For mer informasjon, se Tekniske data.

D

Adferd LED-indikator: Trykk for å stille inn adferden til LED-indikatoren til dimmeren slik du foretrekker. Se Definere virkemåten til LED-indikatoren for detaljert informasjon om hvert alternativ.

E

Innkoblingsadferd: Trykk for å oppgi standard lysstyrkenivå for dimmeren når den er slått på. Se Konfigurere adferden for Strøm på for detaljert informasjon om hvert alternativ.

F

Minimum lysstyrke og Maksimal lysstyrke: Med denne innstillingen kan du angi grenser for maksimal og minimal lysstyrke for den tilkoblede lasten. Dette gjøres for å unngå at LED-en flimrer og slår seg av.

Dra glidebryteren for å øke eller redusere Minimum lysstyrke og Maksimal lysstyrke.

VIKTIG: Hvis lyset ikke begynner å bli sterkere fra 0 %, justerer du minimumsnivået til det punktet hvor lyset faktisk begynner å bli sterkere. På samme måte, for maksimal lysstyrke, sett maksimumsnivået basert på oppførselen til den tilkoblede lampen. Hvis lysstyrken for eksempel ikke øker mellom 80 % og 100 %, må du angi maksimumsnivået til 80 %.
MERK: Minste lysstyrke må være lavere enn maksimal lysstyrke.

G

Nøytral ledning montert?: Du kan kontrollere om den nøytrale ledningen er koblet til under installasjonen av enheten.

Wiser hjem-appen oppdager automatisk ledningsmodusen basert på installasjonen, og eliminerer behovet for manuelt valg.

  • Ja: Installert med en nøytral ledning.

  • Nei: Installert uten nøytral ledning.

H

Identifisering: Trykk for å identifisere enheten. Status-LED-en blinker rødt, og tilkoblede belysningsenheter blinker på/av når dimmeren er identifisert.
Trykk på OK når du er ferdig med å identifisere enheten.

I

Slett: Trykk for å fjerne enheten fra systemet.

MERK:
  • Hvis du fjerner enheten, tilbakestilles også dimmeren. Etter tilbakestilling blir LED-indikatoren oransje, noe som indikerer at dimmeren er klar for paring.

  • Hvis det oppstår et problem under paring eller tilbakestilling av dimmeren, kan du se Tilbakestilling av enheten.

J

Zigbee signalstyrkeindikator: Zigbee signalstyrkeindikator som viser enhetens aktuelle signalstyrke.

  • Godt signal (mellom 0 og -54 dBm)

  • Normalt signal (mellom -54 og -79 dBm)

  • Dårlig signal (<-79 dBm)

  • Ikke noe signal (enheten er frakoblet)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?