DUG_SmartDim tr. Multi Wire_WH-01

LED-visning

Paring

Brukerhandling

LED-visning

Status

Trykk på trykknappen 3 ganger

LED blinker gult per sekund.

Paringsmodus er aktiv i 30 sekunder. Når paringen er fullført, lyser LED-en grønt en stund før den slukker.

Tilbakestilling

Brukerhandling

LED-visning

Status

Trykk på trykknappen 3 ganger og hold den inne én gang i > 10 s.

Etter 10 s blinker LED-en rødt.

Enheten er i tilbakestillingsmodus. Den tilbakestilles til fabrikkinnstillinger etter 10 sekunder. Enheten starter deretter på nytt og LED-en blinker grønt i noen sekunder før den forblir gul.

Identifisering av enheten

LED-visning

Status

LED-en blinker rødt.

Når dimmeren er identifisert, blinker de tilkoblede belysningsenhetene på/av.

Ulike tilkoblingsmoduser

LED-visning

Status

LED-en blinker grønt og rødt under paring.

Enheten prøver å koble seg til en annen tilkoblingsmodus.
Trykk kort på trykknappen 3 ganger og hold den deretter inne i 20 sekunder. Når LED-en blinker raskt rødt, slipper du trykknappen.

LED-indikatormodus / bakgrunnslysmodus

Laststatus

AV

Revers med last

Ingen LED

Konsistent med last

Ingen LED

Alltid Av

Ingen LED

Ingen LED

Alltid På

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?