DUG_SmartDim tr. Multi Wire_WH-01

Paring av enheten med Wiser Hub

Du kan koble dimmeren sammen med Wiser Hub for å få tilgang til og styre dimmeren.
  1. startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > > Lys > 1-kanal.
    TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på Kontroll > > Lys > 1-kanal.
  3. Trykk på Skann QR-kode og gi Wiser hjem-appen tilgang til kameraet ditt. Deretter skanner du QR-koden på enheten.
    MERK: Hvis du ikke finner riktig QR-kode, trykker du på Jeg finner ikke riktig QR-kode for å koble enheten til manuelt og gå videre til trinn 4.

    Dersom QR-koden er feil, vises meldingen Feil QR-kode skannet. Trykk på Jeg kan ikke skanne QR-koden og velg ett av følgende alternativer:

    • (A): Skriv inn MAC-adressen og installasjonskoden, og trykk deretter på Koble til. Appen verifiserer om MAC-adressen og installasjonskoden er gyldig.

    • (B): Trykk på dette alternativet hvis du ikke finner MAC-adressen og installasjonskoden.

  4. Trykk på Neste og trykk kort på trykknappen 3 ganger.
    LED blinker gult.

    Vent noen sekunder til LED-en lyser grønt. Du kan også se i appen at enheten er tilkoblet.

    MERK: Hvis LED-en blinker grønt og rødt, kan du se instruksjonene ved å trykke på koblingen Blinker LED-en grønt og rødt?.
  5. Skriv inn navnet på enheten i feltet Navn og trykk på Neste.
    MERK: Knappen Neste aktiveres etter at du har skrevet inn et navn i navnefeltet.
  6. Velg ønsket plassering av enheten, og trykk på Send inn (B).
    TIPS: Hvis du ikke har opprettet noen rom, skriver du inn romnavnet i feltet Navn (A).
    MERK: Knappen Send inn (B) aktiveres når du har valgt ønsket plassering.
    VIKTIG: Det neste skjermbildet viser Enhetsinnstillinger, der du kan konfigurere enhetsinnstillingene under paringsprosessen eller senere. Hvis du foretrekker å konfigurere dem senere, trykker du på Send inn. For mer informasjon om enhetsinnstillinger, se avsnittet Konfigurering av enheten.

    Etter at du har koblet til enheten, vises et skjermbilde med følgende alternativer:

    • + Legg til ny enhet: Trykk for å fortsette paringen av flere enheter.

    • Begynn å bruke enheten din: Trykk for å begynne å bruke den sammenkoblede enheten.

    MERK: Suksess-skjermbildet vises bare hvis du er logget inn som en Hjemmeeier.

    Nå kan du se den nylig tillagte dimmeren i fanen Kontroll under fanene Alle og Rom.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?