DUG_SmartPlug 16A_ELKO_WH-00

Om enheten

ELKO - smartplugg 16 A (heretter kalt plugg) brukes som pluggadapter for å kontrollere forskjellige elektriske enheter slik som gulvlamper, radioer eller kaffemaskiner manuelt eller med Wiser-appen. Pluggen kan også overvåke energiforbruket til tilkoblede enheter. Veggkontakten må være slått på for at den skal fungere.
MERK: Ikke sett pluggen inn i stikkontakter som er plassert bak store gjenstander eller møbler, for eksempel kjøleskap eller skap, da dette reduserer radiomottaket.

Kontrollalternativer

Hjemmekontroll: For å kontrollere pluggen i hjemmet ditt via Wiser-appen, trenger du Wiser- -huben.

Direkte drift: Pluggen kan alltid kontrolleres direkte på stedet. For å gjøre dette kan du slå pluggen på og av med betjeningsknappen.

Funksjoner

  • Slå innpluggede enheter på og av manuelt og eksternt via appen.

  • Innstilling av tidsur eller tidsskjema (via app)

  • Visning av laststatus (via app)

  • Overvåking og visualisering av energiforbruk (via app)

Betjeningselementer

  • A: Kontakt for beskyttelsesjording og europeiske standardplugger

  • B: Status-LED

  • C: Betjeningsknapp

  • D: Plugg tilpasset en europeisk stikkontakt for beskyttelsesjording

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?