DUG_SmartPlug 16A_ELKO_WH-00

Oppretting av automatisering

En automatisering gjør at du kan gruppere flere handlinger som vanligvis utføres sammen, utløses automatisk eller til planlagt tid. Ved å bruke Wiser-appen kan du opprette automatiseringer basert på dine behov.
  1. startskjermen trykker du på .
  2. Gå til Automatisering > for å opprette en automatisering.
    MERK: Det kan legges til maksimalt 10 automatiseringer.
  3. Trykk på Hvis (A) og velg en av de følgende betingelsene (B):
    • Alle betingelser: Dette utløser en handling bare når alle betingelser er oppfylt.
    • En hvilken som helst betingelse: Dette utløser en handling når minst én betingelse er oppfylt.
  4. Trykk på Legg til betingelser og velg en av følgende (D):
    • Endring av enhetsstatus: Velger en enhet for å aktivere automatisering.
    • Borte Modus: Aktiver / deaktiver fraværsmodus for å utløse en handling.
      TIPS: Fraværsmodus kan også brukes som utløser for å slå av lysene, dimmeren eller lukke persiennene osv. For mer informasjon, se Fraværsmodus.
    • Endrede energipriser: For å definere energiprisgrensen.
      MERK: Denne betingelsen er kun tilgjengelig hvis tariffen din er satt til høy/lav belastning eller dynamisk. Se Still inn tariff.
    MERK:
    • Du kan legge til maksimalt 10 betingelser.

    • For å fjerne en betingelse som er lagt til må du sveipe mot venstre og trykke på .

  5. For å oppgi et bestemt tidspunkt for automatiseringen trykker du på Når < Legg til tid og velger ett av følgende (D):
    • Spesifikk tid på dagen: Soloppgang, solnedgang, tilpasset.
    • Tidsperiode: Dag, natt, tilpasset.
    MERK:
    • Maksimalt 10 oppføringer kan legges til.

    • For å fjerne et bestemt tidspunkt sveiper du mot venstre og trykker på .

  6. For å legge til en handling trykker du på Deretter > Legg til handling og velger ett av følgende (E):
    • Kontroller en enhet: Velg en enhet du vil utløse.
    • Send varsel: Slå på varsling for automatiseringen.
    • Aktiver en stemning: Velg stemningen du ønsker å utløse.
    • Vent: Denne alternativet lar deg legge til en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan stille inn ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minutt, opptil maksimalt 24 timer. Denne funksjonen er nyttig for å forsinke handlinger i en automatisering.
  7. Trykk på Kontroller en enhet > Smartplugg, trykk på (F) for å slå på/av og trykk deretter på Still inn.
    MERK:
    • Du kan legge til maksimalt 10 handlinger.

    • For å fjerne en handling sveiper du mot venstre på handlingen og trykker på .

  8. Oppgi navnet på automatiseringen (G).

    Du kan velge omslagsbildet som representerer automatiseringen ved å trykke på .

  9. Trykk på Lagre.
    Når automatiseringen er lagret, vises den på fanen Automatisering.

    Ved hjelp av kan du aktivere eller deaktivere automatiseringen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?