DUG_SmartPlug 16A_ELKO_WH-00

Identifisering av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du identifisere pluggen fra de andre tilgjengelige enhetene i rommet.
For å identifisere pluggen:
  1. startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Smartplugg > Identifiser (A).
    MERK:
    • Denne funksjonen får den grønne LED-lampen på pluggen til å blinke, slik at du kan finne den aktuelle enheten. Det kan ta opptil ett minutt før LED i pluggen begynner å blinke.

    • LED-lampen i pluggen vil fortsette å blinke til du trykker på OK

      .
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.