DUG_SmartPlug 16A_ELKO_WH-00

Tilbakestilling av enheten

Du kan tilbakestille enheten til fabrikkstandard manuelt.
  1. Trykk kort på betjeningsknappen tre ganger (< 0,5 s) og trykk deretter lenge på betjeningsknappen én gang (> 10 s).
  2. Etter 10 s begynner LED-en å blinke rødt. Slipp betjeningsknappen.
    LED-en slutter å blinke ved vellykket tilbakestilling av enheten.
  3. Pluggen starter på nytt og blinker grønt i noen sekunder.
    MERK: Etter tilbakestilling slukker LED-lampen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?