DUG_SmartPlug 16A_ELKO_WH-00

Energisenter

Du kan overvåke energiforbruket og -produksjonen din selv uten en strømnettovervåkingsenhet (SmartTag E). Hvis det er installert frittstående energienheter i hjemmet ditt, vil energisenteret være tilgjengelig for å hjelpe deg med å administrere og overvåke energiforbruket.

For mer informasjon om Energisenter, se den aktuelle brukerveiledningen for brukerveiledningen for systemet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?