7IT02-0495-01

Precisione delle misurazioni

Caratteristica

Valore

Contatori

45 A

Energia attiva

Classe 1 conforme a BS/EN/IEC 62053-21 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=45 A, Ib=10 A e Ist=0,04 A

EM3122

63 A

Energia attiva

Classe 1 conforme a BS/EN/IEC 62053-21 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=63 A, Ib=10 A e Ist=0,04 A

EM3212

Classe B conforme a BS/EN 50470-3: Imax=63 A, lref=10 A, Imin=0,5 A e Ist=0,04 A

EM3224

100 A

Energia attiva

Classe 1 conforme a BS/EN/IEC 62053-21 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=100 A, Ib=20 A e Ist=0,08 A

EM3322

125 A

Energia attiva

Classe 1 conforme a BS/EN/IEC 62053-21 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=125 A, Ib=20 A e Ist=0,08 A

EM3412

Classe B conforme a BS/EN 50470-3: Imax=125 A, lref=20 A, Imin=1 A e Ist=0,08 A

EM3424

per l'ingresso di corrente da x/1A

Energia attiva

Classe 1 conforme a BS/EN/IEC 62053-21 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD SD/PMD Sx): Imax=1,2 A, In=1 A e Ist=0,002 A

EM3712

Classe B conforme a BS/EN 50470-3: Imax=1,2 A, In=1 A, Imin=0,01 A e Ist=0,002 A

EM3724

per ingresso di corrente da x/5A

Energia attiva

Classe 0.5S conforme a BS/EN/IEC 62053-22 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD SD/PMD Sx): Imax=6 A, In=5 A e Ist=0,005 A

EM3712

Classe C conforme a BS/EN 50470-3: Imax=6 A, In=5 A, Imin=0,05 A e Ist=0,005 A

EM3724

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?