7IT02-0495-01

Aggiunta di un contatore della serie EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724 a un sito

  1. Avviare ION Setup in modalità di rete.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del sito e selezionare Insert Item.
  3. Selezionare Device quindi fare clic su OK.
    Viene visualizzata la finestra New Device.
  4. Immettere un nome descrittivo per il dispositivo nella finestra di dialogo Name (es. EM3224).
  5. Selezionare PowerLogic EM3000 Series Energy Meter dall'elenco a discesa per Type.
  6. Selezionare Unit ID e inserire un valore compreso tra 1 e 247.
  7. Selezionare il Group a cui assegnare il dispositivo dall'elenco a discesa, quindi fare clic su OK per tornare al visualizzatore rete.
    NOTA:
    • Potrebbe essere necessario modificare l'opzione del modello se le schermate di configurazione del contatore non dovessero rispecchiare correttamente il Type del contatore.

    • La finestra di dialogo della scheda Display indicherà le opzioni del modello corrente dopo aver stabilito la comunicazione con il contatore. Selezionare le Template Options (Default / METSEEM3122 / METSEEM3224 / METSEEM3322 / METSEEM3424 / METSEEM3724) appropriate per il dispositivo, quindi fare clic su OK per tornare al visualizzatore rete.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?