7IT02-0495-01

Codici diagnostici

Se la combinazione della retroilluminazione e dell'icona di errore/allarme indica un errore o una situazione anomala, accedere alla schermata di diagnostica e individuare il codice di diagnostica. Se il problema persiste dopo aver seguito le istruzioni della tabella, contattare il supporto tecnico.

Codice diagnostico *

Descrizione

Possibile soluzione

Il display LCD sembra spento.

Controllare e regolare il contrasto dell'LCD.

I pulsanti non funzionano.

Spegnere e riaccendere il contatore.

101

Il contatore si ferma a causa di un errore della EEPROM.

Premere OK per visualizzare il consumo di energia totale.

Accedere alla modalità di configurazione e selezionare Reset Config.

102

Il contatore si ferma a causa della mancanza di una tabella di calibrazione.

Premere OK per visualizzare il consumo di energia totale.

Accedere alla modalità di configurazione e selezionare Reset Config.

201

Il contatore funziona.

Mancata corrispondenza tra le impostazioni di frequenza e le misurazioni di frequenza.

Correggere i parametri di frequenza in base alla frequenza nominale del sistema di alimentazione.

202

Il contatore funziona.

Mancata corrispondenza tra le impostazioni di cablaggio e gli ingressi di cablaggio.

Correggere le impostazioni di cablaggio in base agli ingressi di cablaggio.

203

Il contatore funziona.

Inversione sequenza fasi.

Controllare le connessioni dei cavi o correggere le impostazioni di cablaggio, se necessario.

204

Il contatore funziona.

L'energia attiva totale è negativa a causa di errori di collegamento di tensione e corrente.

Controllare le connessioni dei cavi o correggere le impostazioni di cablaggio, se necessario.

205

Il contatore funziona.

Data e ora reimpostate a causa di un'interruzione dell'alimentazione.

Impostare data e ora.

206

Il contatore funziona.

Impulso mancante a causa del sovraccarico sull'uscita a impulsi di energia.

Controllare le impostazioni dell'uscita a impulsi di energia e correggerle se necessario.

207

Il contatore funziona.

Orologio interno difettoso.

Spegnere e riaccendere il contatore, quindi reimpostare data e ora.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?