7RU02-0495-01

Точность измерений

Характеристика

Значение

Счетчики

45 A

Активная энергия

Класс 1 в соответствии с BS/ EN/ IEC 62053-21 и BS/ EN/ IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=45 A, Ib=10 A, Ist=0,04 A

EM3122

63 A

Активная энергия

Класс 1 в соответствии с BS/ EN/ IEC 62053-21 и BS/ EN/ IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=63 A, Ib=10 A, Ist=0,04 A

EM3212

Класс B в соответствии с BS/ EN 50470-3: Imax=63 A, lref=10 A, Imin=0,5 A, Ist=0,04 A

EM3224

100 A

Активная энергия

Класс 1 в соответствии с BS/ EN/ IEC 62053-21 и BS/ EN/ IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=100 A, Ib=20 A, Ist=0,08 A

EM3322

125 A

Активная энергия

Класс 1 в соответствии с BS/ EN/ IEC 62053-21 и BS/ EN/ IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=125 A, Ib=20 A, Ist=0,08 A

EM3412

Класс B в соответствии с BS/ EN 50470-3: Imax=125 A, lref=20 A, Imin=1 A, Ist=0,08 A

EM3424

для входа тока x/1A

Активная энергия

Класс 1 в соответствии с BS/ EN/ IEC 62053-21 и BS/ EN/ IEC 61557-12 (PMD SD / PMD Sx): Imax=1,2 A, In=1 A, Ist=0,002 A

EM3712

Класс B в соответствии с BS/ EN 50470-3: Imax=1,2 A, ln=1 A, Imin=0,01 A, Ist=0,002 A

EM3724

для входа тока x/5A

Активная энергия

Класс 0.5S в соответствии с BS/ EN/ IEC 62053-22 и BS/ EN/ IEC 61557-12 (PMD SD / PMD Sx): Imax=6 A, In=5 A, Ist=0,005 A

EM3712

Класс C в соответствии с BS/ EN 50470-3: Imax=6 A, ln=5 A, Imin=0,05 A, Ist=0,005 A

EM3724

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?