7ES02-0495-01

Descripción general de las pantallas de visualización de datos

A

Medición

B

Ea = energía activa (si está disponible)

C

Valor

D

Desplazamiento por las pantallas disponibles

E

Ver más pantallas relacionadas con la categoría de medición (si están disponibles)

F

Volver a la pantalla anterior

G

Fecha y hora (si procede)

H

Unidad

I

Icono que indica que no están ajustadas la fecha y la hora

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?