Adición de una central de medida de la series EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724 a un sitio
- Inicie ION Setup en modo de red.
- Haga clic con el botón derecho sobre el icono y seleccione Insert Item.
- Seleccione Device y haga clic en OK. Aparecerá el diálogo New Device.
- Escriba un nombre descriptivo para el dispositivo en el cuadro de diálogo Name(p. ej., EM3224).
- Seleccione PowerLogic EM3000 Series Energy Meter en la lista desplegable Type.
- Seleccione Unit ID y asigne un valor de entre 1 y 247.
- En Group, seleccione el grupo al
que desea asignar el dispositivo en la lista desplegable y, a continuación,
haga clic en OK para volver al Network Viewer.NOTA:
-
Es posible que deba cambiar la opción de la plantilla si las pantallas de configuración de la central de medida no reflejan correctamente su tipo de central de medida en Type.
- El cuadro de diálogo de la ficha Display resaltará en Template Options las opciones de plantilla actuales cuando haya establecido la comunicación con la central de medida. Seleccione las opciones de plantilla adecuadas en Template Options (Default / METSEEM3122 / METSEEM3224 / METSEEM3322 / METSEEM3424 / METSEEM3724) para el dispositivo y haga clic en OK para volver al Network Viewer.
-