Códigos de diagnóstico
| Código de diagnóstico * | Descripción | Posible solución | 
|---|---|---|
| — | La pantalla LCD no se ve. | Compruebe y ajuste el contraste de la pantalla LCD. | 
| — | Los botones de pulsación no funcionan. | Reinicie la central de medida apagándola y volviendo a encenderla. | 
| 101 | La medición se detiene debido a un error de EEPROM. Pulse OK para visualizar el consumo de energía total. | Entre en el modo de configuración y seleccione Reset Config. | 
| 102 | La medición se detiene debido a la falta de una tabla de calibración. Pulse OK para visualizar el consumo de energía total. | Entre en el modo de configuración y seleccione Reset Config. | 
| 201 | La medición continúa. La configuración de frecuencia no se corresponde con las mediciones de frecuencia. | Corrija la configuración de frecuencia conforme a la frecuencia nominal del sistema de alimentación. | 
| 202 | La medición continúa. La configuración del cableado no se corresponde con las entradas de cableado. | Corrija la configuración del cableado conforme a las entradas de cableado. | 
| 203 | La medición continúa. Secuencia de fase invertida. | Compruebe las conexiones de los cables y corrija la configuración del cableado si es necesario. | 
| 204 | La medición continúa. La energía activa total es negativa debido a unas conexiones de tensión e intensidad incorrectas. | Compruebe las conexiones de los cables y corrija la configuración del cableado si es necesario. | 
| 205 | La medición continúa. La fecha y la hora se han restablecido debido a una pérdida de alimentación. | Establezca la fecha y la hora. | 
| 206 | La medición continúa. Faltan impulsos debido a una sobrecarga en la salida de impulsos de energía. | Compruebe los ajustes de salida de impulsos de energía y corríjalos si es necesario. | 
| 207 | La medición continúa. Funcionamiento anómalo del reloj interno. | Reinicie la central de medida apagándola y volviendo a encenderla y, a continuación, restablezca la fecha y la hora. |