7ES02-0495-01

Configuración de los parámetros del reloj (fecha/hora)

Configure la fecha y la hora del reloj interno de un dispositivo y sincronice la fecha y la hora de los dispositivos del sistema con su estación de trabajo mediante la pantalla Clock.
NOTA: Si la alimentación del dispositivo se interrumpe, es posible que vea un cuadro de diálogo solicitándole que restablezca la fecha y la hora.
  1. Haga doble clic en Clock para abrir el cuadro de diálogo que muestra la lista de parámetros.
  2. Seleccione un parámetro y haga clic Edit para abrir el correspondiente cuadro de diálogo de configuración específico.

    Parámetros

    Opciones

    Descripción

    Device

    Meter Date

    Meter Time

    Seleccione la fecha y la hora.

    NOTA: Device cambia a Update to y muestra la fecha y la hora que se enviarán a la central de medida.

    Sync to

    UTC (Universal Coordinated Time)

    • Device time zone

      : no aplicable

    UTC es el mismo estándar que Greenwich Mean Time (GMT). Daylight Savings Time y las zonas horarias no son aplicables a UTC.

    PC Standard Time (No DST)

    • Device time zone

      • Same as this PC

      • Behind this PC

        • Time Offset

      • Ahead of this PC

        • Time Offset

    PC Standard Time es la hora del ordenador sin aplicar Daylight Savings Time. Si la central de medida que está programando se encuentra en una zona horaria distinta de la del ordenador, seleccione la corrección de zona horaria correspondiente.

    Seleccione la Time Offset en horas (de 0 a 23) y minutos (0, 15, 30, 45). Para la hora Ahead of this PC, la hora se muestra con el signo + (por ejemplo: +6h45min); para la hora Behind this PC, la hora se muestra con el signo - (por ejemplo: -6h45min).

    PC Local Time (DST if applicable)

    • Device time zone

      • Same as this PC

      • Behind this PC

        • Time Offset

      • Ahead of this PC

        • Time Offset

    PC Local Time es la hora del ordenador aplicando Daylight Savings Time. Si la central de medida que está programando se encuentra en una zona horaria distinta de la del ordenador, seleccione la corrección de zona horaria correspondiente.

    Seleccione la Time Offset en horas (de 0 a 23) y minutos (0, 15, 30, 45). Para la hora Ahead of this PC, la hora se muestra con el signo + (por ejemplo: +6h45min); para la hora Behind this PC, la hora se muestra con el signo - (por ejemplo: -6h45min).

    Synchronization Time

    La fecha y hora de sincronización de la central de medida.

  3. Haga clic en OK y, a continuación, haga clic en Send para guardar los cambios en la central de medida.
    NOTA: Cuando los cambios no se guardan en la central de medida, la barra de estado en la pantalla inferior izquierda muestra el mensaje Download Incomplete.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?