7DE02-0495-01

Datenanzeige-Bildschirmübersicht

A

Messung

B

Ea = Wirkenergie (sofern verfügbar)

C

Wert

D

Zum Scrollen durch die verfügbaren Bildschirme

E

Zum Anzeigen weiterer Bildschirme, die zu der Messkategorie gehören (sofern verfügbar)

F

Rückkehr zum vorherigen Bildschirm

G

Datum und Uhrzeit (sofern zutreffend)

H

Einheit

I

Symbol zur Anzeige, dass Uhrzeit und Datum nicht eingestellt sind

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?