MFR2580802

Tuotteen yleiskuvaus

Kaksoispistorasia jolla 15 W USB-latausportit (johon viitataan tuotteena) koostuu seuraavista:

  • 2 pistorasiaa (enintään 16 A jaettuna molempiin)

  • Kaksi USB-latausporttia (A- ja C-tyyppiä, enintään 15 W jaettuna molempiin

Kun tuote liitetään sähköverkkoon, pistorasiat ja USB-portit saavat virtaa.

USB-liitännät lataavat laitteita, kuten esim. matkapuhelimia, tabletteja, MP3-soittimia sekä kannettavia tietokoneita. Yhtä aikaa voi ladata korkeintaan kahta laitetta. USB-liitännässä olevat LED-ilmaisimet näyttävät liitettyjen laitteiden lataustilan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?