MFR2580802

Produktöversikt

Det dubbla uttaget med 15 W USB-laddningsportar och snabbanslutningar består av:

  • Två uttagsbrunnar (totalt max 16 A)

  • Två USB uttag (Typ A och C, totalt max. 15 W)

Vid anslutning av produkten till elnätet är eluttagen och USB-uttagen spänningssatta.

USB-uttagen laddar enheter som mobiltelefoner, surfplattor, MP3-spelare eller bärbara datorer. Upp till två enheter kan laddas samtidigt. LED-lamporna till USB-portarna anger laddningsstatus för den/de anslutna enheten(-erna).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?