DOCA0269FR-05

Gérer les accessoires pour l’enveloppe

Il est possible d’ajouter les accessoires de l'enveloppe directement dans la vue face avant en faisant un clic droit dans l’enveloppe puis en cliquant sur gérer les accessoires.

Un menu en arborescence permet de choisir le type d’accessoire et de l’ajouter à la nomenclature dans la quantité souhaitée en cliquant sur le bouton plus qui apparait à droite. Un lien vers la fiche produit permet de visualiser les caractéristiques de l’accessoire choisi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?