DOCA0269FR-05

Choix de la gamme d’enveloppes

Sélectionner la valeur de la réserve modulaire souhaitée. Le nombre de modules de 18mm des appareils à monter est indiqué au-dessus du sélecteur.

Il est possible de sélectionner directement une gamme d'enveloppes en cliquant sur l'image de la gamme et valider.

Pour être guidé dans la sélection d'une gamme, choisir les caractéristiques de l'enveloppe dans la liste proposée et sélectionner une gamme compatible avec les caractéristiques et les appareils à monter puis valider.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?