DOCA0269FR-05

Information sur les produits du tableau

En cliquant soit sur l'ensemble de l'armoire, soit sur un appareil ou un groupe d'appareils, la partie droite de l'écran affiche la description de l’enveloppe, du système d'installation de la répartition et des appareils.

Pour chaque produit des informations et une documentation détaillée sont disponibles en cliquant sur le lien "Fiche produit".

En passant la souris sur un produit du tableau, la description du produit définie par l’utilisateur dans la vue fonctionnelle apparait.

Un clic gauche sur le produit génère un encadrement du produit concerné en bleu et un encadrement en noir du produit installé en amont. Cette fonction d’identification par encadrement amont-aval fonctionne aussi lorsque tout ou partie des produits sont dans l’établi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?