DOCA0269FR-05

Page d’accueil

  • Fonctions accessibles à tous les utilisateurs :

    • Utiliser un projet de démonstration depuis l'onglet conception de référence

    • Téléchargement d’un projet depuis l'ordinateur

  • Fonctions accessibles uniquement aux utilisateurs connectés :

    • Télécharger un projet depuis l'ordinateur

    • Afficher la liste des projets créés avec le compte utilisateur

    • Ouvrir, dupliquer ou annuler un projet

    • Rechercher un projet avec du texte libre basé sur le nom du projet, le lieu, le nom du contact

    • Trier les projets par nom de projet, date de création, date de modification, nom du contact

    • Partager un projet via un lien à copier ou directement via un courriel prérempli et modifiable

    • Créer et gérer un produit type (favori) ou un groupe type de produits liés entre eux (groupe de favoris)

    • Dupliquer un projet à partir de la liste des conceptions de référence pour le récupérer et le réutiliser et/ou le modifier dans la liste Mes projets.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?