DOCA0269FR-05

Vue schéma unifilaire

Cette partie permet de générer le schéma unifilaire du tableau.

Cet onglet est divisé en 2 parties : vue standard et aperçu avant impression.

Le schéma unifilaire peut être généré au format .pdf en cliquant sur le bouton Exporter; ce document est également accessible à l'étape Documents.

Le document pdf généré comporte une page d’en-tête avec :

  • Le logo et les données de l’entreprise (si ces dernières ont été téléchargées dans le compte utilisateur)

  • Les informations du projet ainsi que celles du tableau (données obligatoires et facultatives)

  • Un encart est réservé à la gestion des versions et des modifications qui s’y rattachent.

Chaque page suivante comporte en plus des éléments du schéma unifilaire, un bas de page avec le logo de l’entreprise de l’utilisateur, le nom du projet, la date de création.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?