DOCA0269FR-05

Création et gestion d’un groupe de favoris

La création d’un groupe de favoris suit le même principe que la création d’un favori unique mais sur le périmètre de plusieurs cartes liées entre elles. Après avoir configuré chacune des cartes, l’utilisateur définit ce groupe de favoris à partir de la carte située en amont du groupe en utilisant l’étoile. Le groupe de favoris apparait alors dans l’établi dans la section groupe de favoris avec l’appellation précisée par l’utilisateur le cas échéant.

Cette fonction est utile pour définir des têtes de groupe type avec une ou plusieurs cartes associées en aval ou pour définir une protection type avec le contrôle de charge et/ou la programmation-gestion associée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?