990-6470B-034

Güç Kablolarını 10-80 kVA 3:3 UPS'e bağlayın

  1. Tüm kesicilerin KAPALI (açık) konumda olduğundan emin olun.
  2. UPS'in ön kapağını açın.
  3. Belirtilen kapakları çıkarın.
  4. Sadece çift şebeke sistemi için: Tekli şebeke atlatma baralarını çıkarın.
  5. Güç kablolarını UPS altından geçirin.
  6. Ekipman toprak hattı iletkenini/PE'yi PE barasına bağlayın.
  7. Giriş kablolarını (L1, L2, L3), bypass kablolarını (L1, L2, L3, N), çıkış kablolarını (L1, L2, L3, N) ve DC kablolarını (DC+, DC-) bağlayın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?