990-6470B-034

Uzaktan İzleme Bağlantıları

RS232 Bağlantısı

PC, bir RS232 kablosuyla doğrudan UPS'e bağlanır. Bu, UPS ve PC arasında bire bir bağlantıdır. İzleme yazılımı (birlikte verilir) de yüklenmelidir.

NOT: UPS ve PC arasındaki maksimum mesafe 10-30 metredir.

RS485 Bağlantısı

PC, bir RS232 kablosu + RS232 - RS485 adaptörü + RS485 kablosu ile UPS'e bağlanır. Bu, UPS ve PC arasında bire bir bağlantıdır. İzleme yazılımı (birlikte verilir) de yüklenmelidir.

NOT: UPS ve PC arasındaki maksimum mesafe 1000 metredir.

SNMP Kartı

Bir SNMP kartı, UPS'e uzaktan bağlantı sağlar. Uzaktan izleme verilerine bir veya daha fazla PC tarafından erişilebilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?