990-6470B-034

Sinyal Kablolarını Bağlama

  1. Çıkış kuru kontaklaı (230 VAC)

  2. Harici akü sıcaklık giriş kontağı (SELV olmayan)

  3. BB trip çıkış kontağı (SELV)

  4. Giriş kuru kontakları (SELV)

  5. USB bağlantı noktası (SELV)

  6. RS232 bağlantı noktası (SELV)

  7. RS485 bağlantı noktaları (SELV)

  8. Paralel bağlantı noktaları (SELV)

  9. SNMP kartı (SELV) için akıllı yuva

  1. Tüm kesicilerin KAPALI (açık) konumda olduğundan emin olun.
  2. Belirtilen kapağı çıkarın.

    10-80 kVA 3:3 UPS

    100-200 kVA 3:3 UPS

  3. Sinyal kablolarını aşağıda gösterildiği gibi UPS'in altından geçirin ve sinyal kablolarını kablo bağlarıyla sabitleyin.

    10-80 kVA 3:3 UPS

    100-120 kVA 3:3 UPS

    160-200 kVA 3:3 UPS

  4. Tüm kapakları tekrar takın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?