990-6470B-034

Ortam

  Çalışma Nakliye ve depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C -25 °C ila 55 °C
Bağıl nem % 0-95 yoğunlaşmayan
Rakım 0-2000 m yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır.
1000-2000 m arasında güç düşüşü gerekli:
1000 m'ye kadar: 1.000
1500 m'ye kadar: 0.975
2000 m'ye kadar: 0.950

0-10000 m

Birimden işitilebilen ses tam yükte ≤ 70 dB
Koruma sınıfı IP31
Renk RAL 7035
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?