990-5913E-034

Easy UPS 3-Phase Modular için Sinyal Kablolarını Bağlayın

NOT: Yeterli izolasyon sağlamak için sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı çekin.
NOT: Çift izole edilmiş sinyal kabloları kullanın. Sinyal kabloları minimum 600V değerinde olmalıdır.
  1. Akü sıcaklık sensörünü/sensörlerini takın (birlikte verilmez).
    NOT: Sıcaklık sensörleri (SP3OPT006) isteğe bağlı bir kit olarak mevcuttur.
    UYARI
    YANGIN TEHLİKESİ
    Doğru sıcaklık ölçümlerini sağlamak için sıcaklık sensörünü açıklandığı gibi konumlandırın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. Akü sıcaklığı sensörü kablolarını klasik akü kabininin altından UPS'e çekin ve gösterildiği gibi bağlayın.
    NOT: Batarya sıcaklık sensörü kabloları Class 2 ve SELV olarak kabul edilir. Class 2 ve SELV devreleri ana devreden çift kat izole edilmelidir.
  3. Akü kesicisindeki kapağı çıkarın.
  4. Sinyal kablolarını akü kesicisine bağlayın:
    1. Sinyal kablolarını AUX girişine bağlayın.
    2. Sinyal kablolarını düşük gerilim trip bobinine bağlayın.
    3. Sinyal kablolarını, akü kesicisinin alt kısmındaki açıklıktan dışarı doğru yönlendirin.
  5. Sinyal kablolarını akü kesicisinin arkasından ve klasik akü kabininin altından dışarı doğru yönlendirin.

    Akü Kesicisinin Arka Görünümü

  6. Akü kesicisindeki kapağı tekrar takın.
  7. UPS'teki sinyal kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?