990-91375C-022

De signaalkabels voor GVBBB630EL-1CB aansluiten op de Easy UPS 3M Advanced

OPMERKING: Aanbevolen doorsnede voor signaalkabels is 0,5 mm2.
  1. Volg de lockout/tagout-procedure voor de batterijschakelaar.
  2. Draai de schroeven van de beschermingsplaten los en til de platen uit het batterijschakelaarpaneel.
  3. Verwijder de dekplaat van de batterijschakelaar.
  4. Leid de signaalkabels door de onderkant van het batterijschakelaarpaneel.
  5. De signaalkabels aansluiten:
    1. Sluit de signaalkabels aan op de hulpschakelaar.
    2. Sluit de signaalkabels aan op de onderspanningsspoel.
    3. Bevestig de signaalkabels met bindstrips (meegeleverd) aan de trekontlasting.
  6. Plaats de dekplaat terug op de batterijschakelaar.
  7. Leid de signaalkabels afzonderlijk van de voedingskabels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?