Het batterijschakelaarpaneel gereedmaken voor kabels
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans geen gaten uit voor kabels of wartels terwijl de wartelplaten zijn geïnstalleerd,
en boor of stans geen gaten dicht bij de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
- De wartelplaten verwijderen:
- Voor GVBBB630EL-1CB: Verwijder de onderste wartelplaten.
- Voor GVBBB630EL-2CB: Verwijder de bovenste en onderste wartelplaten of enkel de onderste wartelplaten.
- Voor GVBBB630EL-3CB: Verwijder de bovenste en onderste wartelplaten.
- Boor of stans gaten in de wartelplaten, plaats wartels (indien van toepassing) en
plaats de wartelplaten terug voor stroomkabels (A) en signaaldraden (B) of kabelgoten.
GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogenControleer of er geen scherpe randen zijn die de kabels zouden kunnen beschadigen.Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.