990-91375D-006

Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-1CB a Easy UPS 3M Advanced

NOTA: La dimensión de cable de señal recomendada es de 0,5 mm2.
  1. Bloquee o precinte el disyuntor de batería.
  2. Afloje los tornillos de las cubiertas de protección y levántelas para retirarlas de la caja del disyuntor de batería.
  3. Retire la cubierta del disyuntor de batería.
  4. Pase los cables de señal por la parte inferior de la caja del disyuntor de batería.
  5. Conecte los cables de señal:
    1. Conecte los cables de señal al conmutador AUX.
    2. Conecte los cables de señal a la bobina de desconexión de subtensión.
    3. Sujete los cables de señal con el protector de cables utilizando las bridas que se suministran.
  6. Vuelva a colocar la cubierta en el disyuntor de batería.
  7. Pase los cables de señal por separado de los cables de alimentación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?