990-91378D-034

Sinyal kablolarını Galaxy VXL UPS'e Bağlayın

NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı çekin.
Önerilen sinyal kablosu boyutu UPS'e maksimum mesafe
0,5 mm2 50 metre
0,75 mm2 100 metre
1,0 mm2 200 metre
  1. 0M-1160 akü sıcaklık sensörünü akü kabin(ler)ine takın. UPS ile iki adet sıcaklık sensörü sağlanır
    UYARI
    YANGIN TEHLİKESİ
    Doğru sıcaklık ölçümlerini sağlamak için sıcaklık sensörünü akü kabininde açıklandığı gibi konumlandırın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

    Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

  2. Akü sıcaklığı sensörü kablolarını boş akü kabini / kabinlerinin üstünden veya altından UPS'e çekin ve gösterildiği gibi bağlayın.
    NOT: Sıcaklık sensörü kabloları Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreleri ana devreden izole edilmelidir.
  3. Akü kesicisindeki kapağı çıkarın.

    Akü Kesicisinin Önden Görünümü

  4. Sinyal kablolarını boş akü kabininin üstünden veya altından akü kesicisine çekin.
  5. Sinyal kablolarını bağlama:
    1. Sinyal kablolarını AUX girişine bağlayın (1,4).
    2. Sinyal kablolarını düşük gerilim trip bobinine bağlayın (D1, D2).

    Akü Kesicisinin Önden Görünümü

  6. UPS'teki sinyal kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.

    1-4 Akü Kesicileriyle Yapılandırma için AUX Girişi ve Düşük Gerilim Açma Bobini Bağlantıları

    5-8 Akü Kesicileriyle Yapılandırma için AUX Girişi Bağlantıları

    5-8 Akü Kesicileriyle Yapılandırma için Düşük Gerilim Açma Bobini Bağlantıları

  7. Akü kesicisindeki kapağı tekrar takın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?