990-91378D-004

Slut signalkablerne til Galaxy VXL UPS'en

BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
Anbefalet signalkabelstørrelse Maksimal afstand til UPS'en
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Installer batteritemperatursensoren 0M-1160 i batteriskabet/-skabene. Der følger to temperatursensorer med UPS'en
    ADVARSEL
    Brandfare
    Placer temperatursensoren som beskrevet i batteriskabet for at sikre korrekte temperaturmålinger.
    Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

    Det tomme batteriskab set forfra

  2. Før kablerne til batteritemperatursensoren gennem toppen eller bunden af det eller de tomme batteriskabe til UPS'en, og tilslut dem som vist.
    BEMÆRK: Kablerne til temperatursensoren betragtes som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb.
  3. Fjern dækslet på batteriafbryderen.

    Batteriafbryderen set forfra

  4. Før signalkablerne gennem toppen eller bunden af det tomme batteriskab til batteriafbryderen.
  5. Tilslut signalkablerne:
    1. Slut signalkablerne til meldekontakten (1,4).
    2. Slut signalkablerne til underspændingsudløserspolen (D1, D2).

    Batteriafbryderen set forfra

  6. Tilslut signalkablerne i UPS'en som vist.

    Tilslutninger for meldekontakter og underspændingsudløserspoler for konfiguration med 1-4 batteriafbrydere

    Tilslutninger for meldekontakter for konfiguration med 5-8 batteriafbrydere

    Tilslutninger for underspændingsudløserspoler for konfiguration med 5-8 batteriafbrydere

  7. Monter dækslet på batteriafbryderen igen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?