990-91380H-017

Installazione dei Moduli di potenza

L'UPS può essere fornito con o senza moduli di potenza preinstallati. Ulteriori moduli di potenza vengono spediti separatamente e devono essere installati per raggiungere il valore nominale kW UPS corretto.
ATTENZIONE
Carico pesante
I moduli di potenza sono pesanti (38 kg - 83,77 lbs)) e devono essere sollevati da due persone.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Rimuovere la piastra di riempimento dallo slot vuoto del modulo di potenza. Conservare la piastra di riempimento per uso futuro.
  2. Spingere il modulo di potenza nello slot. Il meccanismo di abilitazione si blocca quando il modulo di potenza è inserito correttamente.
  3. Installare le viti in dotazione nella parte superiore e inferiore del modulo di potenza.
Installare i moduli di potenza nell'ordine indicato, da 1 a 10.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?