990-91380H-017

Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzionale)

Utilizzare il kit antisismico opzionale GVLOPT002 per questa procedura.

  1. Fissare il gruppo di ancoraggio posteriore al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro dei fori nell'ancoraggio posteriore è di ø16 mm. Il requisito minimo delle parti di montaggio è: grado di resistenza M12 8.8.

    Vista posteriore

  2. Rimuovere tutte le viti e la staffa di ancoraggio.

    Vista posteriore

  3. Installare la staffa di ancoraggio posteriore sull'UPS con i bulloni M8x25 in dotazione.

    Vista posteriore

  4. Spingere l'UPS nella posizione finale. Allineare con l'ancoraggio antisismico.

    Vista posteriore

  5. Installare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'UPS e montarla sul pavimento. Utilizzare l'hardware appropriato per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa è di ø14 mm. Il requisito minimo delle parti di montaggio è: grado di resistenza M12 8.8.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?