990-91380H-017

Collegare i cavi di alimentazione nell'UPS nel sistema fino a 45 kAIC/kA Icw

NOTA: Se un kit di alimentazione di ritorno (GVLOPT003 o GVLOPT004) fa parte dell'installazione, il kit di alimentazione di ritorno deve essere installato prima di collegare i cavi di alimentazione nell'UPS. Seguire il manuale di installazione fornito con il kit di alimentazione di ritorno.
NOTA: Se un kit di interruttori di controllo della batteria agli ioni di litio (GVLOPT005) fa parte dell'installazione, il kit di interruttori di controllo della batteria agli ioni di litio deve essere installato prima di collegare i cavi di alimentazione nell'UPS. Seguire il manuale di installazione fornito con il kit interruttore di controllo della batteria agli ioni di litio.
  1. Rimuovere le protezioni in plastica trasparente dalle sbarre. Riporle per la reinstallazione dopo il collegamento del cavo.
  2. Rimuovere la scatola di plastica per facilitare l'accesso. Riporle per la reinstallazione dopo il collegamento del cavo.
  3. Solo per doppie reti di alimentazione: Rimuovere le sbarre della singola rete di alimentazione.
    NOTA: Conservare le tre sbarre della singola rete di alimentazione. Sono necessarie per i test durante la messa in funzione dell'UPS.

    Vista anteriore dell'UPS

  4. Collegare i cavi di alimentazione come mostrato nell'ordine descritto. Assemblare i capicorda cavi alle sbarre come mostrato in figura.
    1. Collegare i cavi PE/conduttore di messa a terra apparecchiature (EGC).
    2. Collegare i cavi CC (CC+, CC-) dall'UPS.
    3. Collegare i cavi di ingresso.
    4. Solo per doppie reti di alimentazione: collegare i cavi di bypass
    5. Collegare i cavi di uscita.
    6. Solo per il sistema in parallelo a 3 fili: collegare il cavo intermedio dell'inverter alla sbarra del neutro. Collegare a margherita il cavo intermedio dell'inverter tra le sbarre del neutro degli UPS nel sistema in parallelo. Applicare l'etichetta di pericolo 885-92714 in dotazione sullo sportello interno dell'UPS.
      PERICOLO
      Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
      • Il punto di mezzo dell'inverter cablato tra i sistemi UPS è alimentato anche quando l'UPS è isolato dal sistema in parallelo e completamente spento.
      • Anche se viene rilevata un'assenza di tensione, potrebbero comunque verificarsi oscillazioni di tensione pericolose sulla sbarra del neutro.
      • L'accesso all'area del terminale I/O richiede l'arresto completo dell'intero sistema in parallelo e il passaggio alla modalità bypass di manutenzione.
      Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

    Capocorda cavo per il gruppo sbarra

    1. Rondella elastica, fornita nel kit.

    2. Rondella piatta (non fornita).

    ATTENZIONE
    Rischio di scollegamento del capocorda cavo
    • Quando si collegano i capicorda cavo alle sbarre, utilizzare le rondelle elastiche in dotazione come mostrato nell'immagine.
    • Collegare i capicorda cavo a un foro e i capicorda a due fori alle sbarre come mostrato nell'immagine.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  5. Reinstallare le protezioni in plastica trasparente nella posizione originale.
  6. Rimontare la scatola di plastica nella posizione originale.
ATTENZIONE
Pericolo di scosse elettriche
Le protezioni di plastica trasparenti e la scatola di plastica devono essere reinstallate nella posizione originale dopo aver completato il cablaggio dell'alimentazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?