990-91460C-006

Instalación del armario con entrada por la parte inferior con el SAI Galaxy VL en un sistema de más de 45 kAIC/kA Icw

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones con las placas guía instaladas ni cerca del armario.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Utilice para este procedimiento el kit de instalación 0H-1818 y el kit de instalación 0H-1816 (suministrados con el SAI), el kit opcional GVLOPT012 (se vende y se envía por separado) y el kit antisísmico opcional GVLOPT002 (se vende por separado, si procede).

  1. Retire el panel izquierdo del SAI.
  2. Retire los soportes (A), (B) y (C) del armario con entrada por la parte inferior. Coloque los soportes (A) en la parte posterior del armario con entrada por la parte inferior. Guarde el soporte (B) para la interconexión superior con el SAI. Descarte los soportes (C), pero guarde los tornillos para volver a utilizarlos.

    Vista frontal del armario con entrada por la parte inferior

    Vista posterior del armario con entrada por la parte inferior

  3. Instale las dos placas laterales (TME38565) del kit opcional GVLOPT012 en el lado derecho del armario con entrada por la parte inferior.

    Vista frontal del armario con entrada por la parte inferior

  4. Coloque el armario con entrada por la parte inferior en la ubicación final. Alinee con el anclaje antisísmico, si está presente. En los sistemas sin anclaje antisísmico, vuelva a colocar el soporte de transporte posterior en la parte trasera del armario con entrada por la parte inferior y móntelo en el suelo.

    Vista posterior con anclaje antisísmico

    Vista posterior sin anclaje antisísmico

  5. Baje las patas niveladoras delantera y posterior del armario con entrada por la parte inferior con una llave, hasta que toquen el suelo. Las ruedas no deben entrar en contacto con el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el armario con entrada por la parte inferior esté nivelado.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  6. Preparación de los cables de alimentación y de señal:
    1. Retire la placa frontal central, la placa frontal inferior y las cubiertas triangulares del armario con entrada por la parte inferior.
    2. Retire las placas guía para los cables de señal y la placa guía para los cables de alimentación.
    3. Retire las dos ruedas de la placa guía para los cables de alimentación.
    4. Perfore los orificios para cables o conductos/pasacables en la placa guía. Instale los conductos/pasacables (no suministrados), si procede.
    5. Vuelva a colocar las placas guía. Guarde para la instalación final las cubiertas triangulares, la placa frontal inferior y la placa frontal central.
  7. Encaje el SAI junto al siguiente armario con entrada por la parte inferior. Alinee con el anclaje antisísmico, si está presente.
  8. Baje las patas niveladoras delantera y posterior del SAI con una llave, hasta que toquen el suelo. Las ruedas no deben entrar en contacto con el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el SAI esté nivelado.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  9. Interconecte el armario con entrada por la parte inferior y el SAI en la parte frontal con tornillos como se muestra. A continuación, instale el soporte superior, indicado con (B) en la ilustración. El soporte superior se había retirado de la parte superior del armario con entrada por la parte inferior en el paso 2.
  10. Retire los dos tornillos especiales de la barra colectora de cobre del SAI.

    Vista frontal del SAI

  11. Instale dos tornillos del kit de instalación 0H-1818 para volver a fijar la barra colectora de cobre al estante.
  12. Instale los dos tornillos especiales para la interconexión posterior entre el armario con entrada por la parte inferior y el SAI como se muestra.

    Vista frontal del armario con entrada por la parte inferior y el SAI

  13. Guíe los cables de señal del armario con entrada por la parte inferior y conéctelos en el SAI. Guíelos como se muestra para separar los cables de Class 2/SELV de los cables de non-Class 2/non-SELV. Un divisor dentro de la canaleta de cables del SAI separa los cables. Siga el manual de instalación del SAI para conectar los cables de señal.
  14. Guíe los cables de entrada, los cables de derivación y los cables de PE/conductor de conexión a tierra del equipo (EGC) hacia arriba a través de la mitad derecha del armario con entrada por la parte inferior y en el SAI.
  15. Guíe los cables de batería, los cables del neutro y los cables de salida hacia arriba a través de la mitad izquierda del armario con entrada por la parte inferior y en el SAI.
  16. Fije los cables de alimentación con los juegos de cierre de plástico suministrados del kit de instalación kit 0H-1816 y el kit opcional GVLOPT012 en las posiciones que se muestran en el armario con entrada por la parte inferior. Ajuste los juegos de cierre de plástico a los cables de alimentación de modo que queden lo más ajustados posible. Coloque cada juego de cierre de plástico como se describe:

    Ensamblaje de un juego de cierre de plástico

    Vista lateral izquierda del armario con entrada por la parte inferior y el SAI en un sistema de más de 45 kAIC

    1. Fije con pernos y tuercas dos juegos de cierre de plástico en posición vertical al lateral del armario con entrada por la parte inferior.
    2. Fije con pernos y tuercas ocho juegos de cierre de plástico en posición horizontal al lateral del armario con entrada por la parte inferior.
    3. Coloque dos juegos de cierre de plástico apoyados en el soporte.
    4. Coloque dos juegos de cierre de plástico entre la parte inferior y la placa lateral más baja.
  17. Siga el manual de instalación del SAI para conectar los cables de alimentación a las barras colectoras en el SAI.
  18. Fije los cables de alimentación con los cuatro juegos de cierre de plástico del kit de instalación kit 0H-1816 y el kit opcional GVLOPT012 en las posiciones indicadas en el SAI. Ajuste los juegos de cierre de plástico a los cables de alimentación de modo que queden lo más ajustados posible. Conecte con un perno y una tuerca los dos juegos de cierre de plástico marcados (A).

    Vista frontal del armario con entrada por la parte inferior y el SAI en un sistema de más de 45 kAIC

  19. Vuelva a colocar las cubiertas triangulares, la placa frontal inferior y la placa frontal central en el armario con entrada por la parte inferior.
  20. Para el anclaje antisísmico: Monte el soporte de anclaje antisísmico frontal del kit antisísmico opcional GVLOPT002 en el SAI y en el armario con entrada por la parte inferior. A continuación, monte los soportes antisísmicos frontales en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje antisísmico frontal es de ø14 mm. El requisito mínimo es hardware M12 de grado de resistencia 8.8.

    Vista frontal del SAI

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.