990-91460C-006

Instalación del armario con entrada por la parte inferior en el SAI Easy 3L

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones con las placas guía instaladas ni cerca del armario.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Coloque el SAI en la ubicación final con una carretilla elevadora.
  2. Quite el panel derecho y las tres placas posteriores del SAI. Quite el panel izquierdo del armario con entrada por la parte inferior.

    El SAI y el armario con entrada por la parte inferior

  3. Coloque el armario con entrada por la parte inferior en la ubicación final en el lado derecho del SAI.
  4. Baje las patas niveladoras delantera y posterior del armario con entrada por la parte inferior con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Las ruedas no deben entrar en contacto con el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el armario con entrada por la parte inferior esté nivelado.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  5. Quite los soportes (A) y (B) del armario con entrada por la parte inferior y deseche los soportes (A). Retire los protectores de cables (B) y vuelva a instalar los protectores de cables (B) en la nueva posición.
  6. Preparación de los cables de alimentación y de señalización:
    1. Quite la placa frontal central, la placa frontal inferior y las cubiertas triangulares del armario con entrada por la parte inferior.
    2. Quite las placas guía para los cables de señalización y la placa guía para los cables de alimentación.
    3. Quite las dos ruedas de la placa guía para los cables de alimentación.
    4. Perfore los orificios para cables o conductos en la placa guía. Instale los conductos (no suministrados), si procede.
    5. Vuelva a colocar las placas guía. Guarde para la instalación final las cubiertas triangulares, la placa frontal inferior y la placa frontal central.
  7. Quite la placa posterior del armario con entrada por la parte inferior.
  8. Interconecte el armario con entrada por la parte inferior y el SAI en la parte frontal y en la parte posterior con los tornillos y las tuercas especiales suministradas como se muestra.
  9. Quite los soportes de transporte frontal y posterior del armario con entrada por la parte inferior una vez que haya finalizado la interconexión.
  10. Vuelva a instalar las placas posteriores en el SAI y el armario con entrada por la parte inferior. Instale el panel lateral en el lado derecho del armario con entrada por la parte inferior. El panel lateral se quitó del lado izquierdo del armario con entrada por la parte inferior en el paso 2.
  11. Pase los cables de señalización señal del armario con entrada por la parte inferior y conéctelos en el SAI. Páselos como se muestra para separar los cables de Class 2/SELV de los cables de non-Class 2/non-SELV.
  12. Pase los cables de entrada, los cables de batería, los cables del neutro y los cables de PE hacia arriba a través de la mitad derecha del armario con entrada por la parte inferior y en el SAI como se muestra. Utilice cables de alimentación de cobre flexible.
  13. Pase los cables de derivación y los cables de salida hacia arriba a través de la mitad izquierda del armario con entrada por la parte inferior y en el SAI como se muestra. Utilice cables de alimentación de cobre flexible.
  14. Vuelva a colocar las cubiertas triangulares, la placa frontal inferior y la placa frontal central en el armario con entrada por la parte inferior.
  15. El procedimiento de instalación de los cables de alimentación se detalla en el manual de instalación del SAI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?