990-91460B-006

Instalación del anclaje antisísmico con el SAI Galaxy VL (opcional)

Utilice el kit antisísmico opcional GVLOPT002 para este procedimiento.

  1. Conecte los conjuntos de anclaje posteriores para el SAI y el armario con entrada por la parte inferior con la placa de interconexión.

    Vista posterior

  2. Monte en el suelo el conjunto de anclaje posterior. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en los anclajes posteriores es de ø16 mm. El requisito mínimo es hardware M12 de grado de resistencia 8.8.

    Vista posterior

  3. Quite todos los tornillos y la placa de interconexión.

    Vista posterior

  4. Quite los soportes de anclaje.

    Vista posterior

  5. Instale los soportes de anclaje posteriores en el SAI y el armario con entrada por la parte inferior con los pernos M8X25 suministrados.

    Vista posterior del SAI y el armario con entrada por la parte inferior

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?