990-91460C-032

ขั้นตอนการติดตั้ง Easy UPS 3L กับตู้ทางเข้าด้านล่าง

หมายเหตูู: สายไฟและสายสัญญาณทั้งหมดจะถูกต่อสายผ่านตู้ทางเข้าด้านล่างและต่อเข้ากับ UPS ได้
  1. ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Easy UPS 3L
  2. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณ และทำการติดตั้ง UPS ส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้น
สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือเลิกใช้งานตู้ทางเข้าด้านล่างหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดดู รื้อถอนหรือย้ายตู้ทางเข้าด้านล่างไปยังตำแหน่งใหม่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?