990-91460C-032

ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Easy UPS 3L

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  1. วาง UPS ในตำแหน่งสุดท้ายด้วยรถยก
  2. ถอดแผงด้านขวาและแผ่นด้านหลังสามแผ่นออกจาก UPS ถอดแผงด้านซ้ายออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง

    UPS และตู้ทางเข้าด้านล่าง

  3. ดันตู้รายการด้านล่างเข้าที่ตำแหน่งสุดท้ายทางด้านขวาของ UPS
  4. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้ทางเข้าด้านล่างโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้ทางเข้าด้านล่างอยู่ในแนวราบ
    ประกาศ
    ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
    ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
  5. ถอดโครงยึด (A) ออกจากตู้ทางเข้าด้านล่างและถอดตัวยึด (A) ถอดตัวคลายสายเคเบิล (B) และติดตั้งตัวคลายสายเคเบิล (B) กลับเข้าที่ในตำแหน่งใหม่
  6. เตรียมสายไฟและสายสัญญาณ:
    1. ถอดแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
    2. ถอดเพลตแกลนด์สำหรับสายสัญญาณและเพลตสำหรับสายไฟ
    3. ถอดคาสเตอร์สองตัวออกจากเพลตสำหรับสายไฟ
    4. เจาะรูสำหรับสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายในเพลตแกลนด์ ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากจำเป็น
    5. ติดตั้งเพลตกลับเข้าอีกครั้ง เก็บฝาครอบสามเหลี่ยม แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และแผ่นตรงกลางด้านหน้าไว้สำหรับการติดตั้งขั้นสุดท้าย
  7. ถอดเพลตด้านหลังออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
  8. เชื่อมต่อตู้ด้านล่างเข้ากับ UPS ที่ด้านหน้าและด้านหลังด้วยสกรูและน็อตพิเศษที่ให้มาตามภาพ
  9. ถอดตัวยึดสำหรับขนย้ายด้านหน้าและด้านหลังออกจากตู้ทางเข้าด้านล่างหลังจากการเชื่อมต่อโครงข่ายเสร็จสิ้น
  10. ติดตั้งเพลตด้านหลังกลับเข้าที่บน UPS และบนตู้รายการด้านล่าง ติดตั้งแผงด้านข้างทางด้านขวาของตู้ทางเข้าด้านล่าง แผงด้านข้างถูกถอดออกจากด้านซ้ายของตู้เข้าด้านล่างในขั้นตอนที่ 2
  11. เดินสายสัญญาณผ่านตู้ทางเข้าด้านล่างและเข้าไปใน UPS เดินสายตามที่แสดงเพื่อแยกสายเคเบิล Class 2/SELV จากสายเคเบิล non-Class 2/non-SELV
  12. เดินสายเคเบิลอินพุตแบตเตอรี่ สายเคเบิลเป็นกลาง และสายเคเบิล PE ขึ้นผ่านครึ่งขวาของตู้รายการด้านล่างและเข้าไปใน UPS ตามที่แสดง ใช้สายไฟทองแดงอ่อน
  13. เดินสายเคเบิลบายพาส และสายเคเบิลเอาต์พุตขึ้นผ่านครึ่งซ้ายของตู้รายการด้านล่างและเข้าไปใน UPS ตามที่แสดง ใช้สายไฟทองแดงอ่อน
  14. ติดตั้งแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
  15. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสายไฟ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.