990-91460C-032

ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบสูงสุด 45 kAIC/kA Icw

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ใช้ชุดการติดตั้ง 0H-1818 (ที่มาพร้อมกับ UPS) และชุดอุปกรณ์แผ่นดินไหวเสริม GVLOPT002 (จำหน่ายแยกต่างหาก หากมี) สำหรับขั้นตอนนี้

  1. ถอดแผงด้านซ้ายออกจาก UPS
  2. ถอดตัวยึด (A) และ (B) ออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง ติดตั้งตัวยึด (A) ที่ด้านหลังของตู้ทางเข้าด้านล่าง เก็บตัวยึด (B) สำหรับการเชื่อมต่อด้านบนกับ UPS

    มุมมองด้านหน้าของตู้ด้านล่าง

    มุมมองด้านหลังของตู้ด้านล่าง

  3. ดันตู้รายการด้านล่างเข้าสู่ตำแหน่งสุดท้าย จัดให้อยู่ในแนวเดียวกับที่ยึดกันแผ่นดินไหว หากมี สำหรับระบบที่ไม่มีจุดยึดแผ่นดินไหว ให้ติดตั้งด้านหลังตัวยึดการขนส่งที่ทางเข้าด้านล่างของตู้และยึดเข้ากับพื้น

    มุมมองด้านหลังพร้อมสมอยึดแผ่นดินไหว

    มุมมองด้านหลัง ไม่มีสมอยึดแผ่นดินไหว

  4. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้ทางเข้าด้านล่างโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้ทางเข้าด้านล่างอยู่ในแนวราบ
    ประกาศ
    ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
    ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
  5. เตรียมสายไฟและสายสัญญาณ:
    1. ถอดแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
    2. ถอดเพลตแกลนด์สำหรับสายสัญญาณและเพลตสำหรับสายไฟ
    3. ถอดคาสเตอร์สองตัวออกจากเพลตสำหรับสายไฟ
    4. เจาะรูสำหรับสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายในเพลตแกลนด์ ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากจำเป็น
    5. ติดตั้งเพลตกลับเข้าอีกครั้ง เก็บฝาครอบสามเหลี่ยม แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และแผ่นตรงกลางด้านหน้าไว้สำหรับการติดตั้งขั้นสุดท้าย
  6. ดัน UPS ไปที่ตำแหน่งถัดจากตู้รายการด้านล่าง จัดให้อยู่ในแนวเดียวกับที่ยึดกันแผ่นดินไหว หากมี
  7. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของ UPS โดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่า UPS ตั้งอยู่ในแนวระดับ
    ประกาศ
    ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
    ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
  8. เชื่อมต่อตู้ทางเข้าด้านล่างกับ UPS ที่ด้านหน้าด้วยสกรูตามที่แสดง และติดตั้งตัวยึดด้านบน (เครื่องหมาย (B) ในภาพประกอบ) ตัวยึดด้านบนถูกถอดออกจากด้านบนของตู้รายการด้านล่างในขั้นตอนที่ 2
  9. ถอดสกรูพิเศษสองตัวออกจากบัสบาร์ทองแดงใน UPS

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  10. ติดตั้งสกรูสองตัวจากชุดการติดตั้งอุปกรณ์ 0H-1818 เพื่อยึดบัสบาร์ทองแดงเข้ากับชั้นวางอีกครั้ง
  11. ติดตั้งสกรูพิเศษสองตัวสำหรับเชื่อมต่อด้านหลังระหว่างตู้ทางเข้าด้านล่างกับ UPS ตามที่แสดง

    มุมมองด้านหน้าของตู้ด้านล่างและ UPS

  12. เดินสายสัญญาณผ่านตู้ทางเข้าด้านล่างและเข้าไปใน UPS เดินสายตามที่แสดงเพื่อแยกสายเคเบิล Class 2/SELV จากสายเคเบิล non-Class 2/non-SELV ตัวแบ่งภายในช่องเคเบิลใน UPS จะแยกสายเคเบิล
  13. เดินสายเคเบิลอินพุต สายเคเบิลบายพาส และสายเคเบิล PE/ตัวนำการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์ (EGC) ขึ้นผ่านครึ่งขวาของตู้ทางเข้าด้านล่างและเข้าไปใน UPS ตามที่แสดง
  14. เดินสายเคเบิลแบตเตอรี่ สายเคเบิลเป็นกลาง และสายเคเบิลเอาต์พุตขึ้นผ่านครึ่งซ้ายของตู้รายการด้านล่างและเข้าไปใน UPS ตามที่แสดง
  15. ติดตั้งแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
  16. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือน: ติดตั้งโครงยึดโครงยึดด้านหน้าแบบกันแผ่นดินไหวจากชุดกันแผ่นดินไหวเสริม GVLOPT002 บน UPS และตู้ทางเข้าด้านล่าง และติดตั้งโครงยึดด้านหน้าแบบกันสะเทือนที่พื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทพื้น โดยเส้นผ่านศูนย์กลางรูในตัวยึดกันแผ่นดินไหมด้านหน้าคือ ø14 มม. ข้อกำหนดความแข็งแรงขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  17. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสายไฟ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.