990-91460B-017

Procedura di installazione per UPS Galaxy VL con armadio con ingresso dal fondo

NOTA: Tutti i cavi di alimentazione e di segnale possono essere fatti passare attraverso l'armadio con ingresso dal fondo e collegati all'UPS.
  1. Installare l'ancoraggio antisismico con l'UPS Galaxy VL (opzionale).
  2. Installazione dell'armadio con ingresso dal fondo con l'UPS Galaxy VL.
  3. Seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di alimentazione e di segnale e per completare il resto dell'installazione dell'UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?