990-91460A-017

Installazione dell'armadio con ingresso dal fondo con Easy UPS 3L

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Non trapanare o praticare fori con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'armadio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Posizionare l'UPS nella posizione finale con un carrello elevatore.
  2. Rimuovere il pannello laterale destro e le tre piastre posteriori dall'UPS. Rimuovere il pannello laterale sinistro dall'armadio con ingresso dal fondo.

    L'UPS e l'armadio con ingresso dal fondo

  3. Spingere l'armadio con ingresso dal fondo nella posizione finale sul lato destro dell'UPS.
  4. Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'armadio con ingresso sul fondo con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Le ruote non devono entrare in contatto con il pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'armadio con ingresso dal fondo.
    AVVISO
    Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
    Non spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  5. Rimuovere le staffe (A) dall'armadio con ingresso dal fondo ed eliminare le staffe (A). Rimuovere i serracavi (B) e reinstallare i serracavi (B) nella nuova posizione.
  6. Preparare i cavi di alimentazione e di segnale:
    1. Rimuovere la piastra anteriore centrale, la piastra anteriore dal fondo e i coperchi triangolari dall'armadio con ingresso dal fondo.
    2. Rimuovere le piastre isolanti per i cavi di segnale e la piastra isolante per i cavi di alimentazione.
    3. Rimuovere le due ruote dalla piastra isolante per i cavi di alimentazione.
    4. Trapanare/praticare fori per i cavi o i condotti/guarnizioni nelle piastre isolanti. Installare condotti/guarnizioni (non forniti), se applicabile.
    5. Rimontare le piastre isolanti. Rimuovere i coperchi triangolari, la piastra anteriore dal fondo e la piastra anteriore centrale per l'installazione finale.
  7. Rimuovere la piastra posteriore dall'armadio con ingresso dal fondo.
  8. Interconnettere l'armadio con ingresso dal fondo e l'UPS nella parte anteriore e posteriore con viti e con i dadi speciali forniti come mostrato.
  9. Rimuovere le staffe di trasporto anteriore e posteriore dall'armadio con ingresso dal fondo al termine dell'interconnessione.
  10. Reinstallare le piastre posteriori sull'UPS e sull'armadio con ingresso dal fondo. Installare il pannello laterale sul lato destro dell'armadio con ingresso dal fondo. Il pannello laterale è stato rimosso dal lato sinistro dell'armadio con ingresso dal fondo nel passaggio 2.
  11. Fare passare i cavi di segnale attraverso l'armadio con ingresso dal fondo e nell'UPS. Posizionare i cavi di segnale come mostrato in figura per separare i cavi Class 2/SELV dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  12. Fare passare i cavi di ingresso, i cavi della batteria, i cavi del neutro e i cavi PE attraverso la metà destra dell'armadio con ingresso dal fondo e nell'UPS come mostrato. Utilizzare cavi di alimentazione in rame morbidi.
  13. Fare passare i cavi di bypass e i cavi di uscita attraverso la metà sinistra dell'armadio con ingresso dal fondo e nell'UPS come mostrato. Utilizzare cavi di alimentazione in rame morbidi.
  14. Reinstallare i coperchi triangolari, la piastra anteriore dal fondo e la piastra anteriore centrale sull'armadio con ingresso dal fondo.
  15. Seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di alimentazione.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?