990-5913E-004

Klargør til kabler

  1. Åbn døren(e). På GVSCBC10A2 og GVSCBC10B2 skal du fjerne to skruer for at åbne den venstre dør.
  2. Lås/markér batteriafbryderen i positionen OFF (åben).
  3. Fjern afbryderbeskyttelsespladerne.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. Fjern kittet med kobberstænger/kabler fra det klassiske batteriskab. Gem det til sammenkobling af batterierne – se Tilslut strømkablerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?