990-91379G-017

Panoramica dell'interfaccia utente

Display

Panoramica della schermata principale

  1. Pulsante Home: toccare questo pulsante su qualsiasi schermata per tornare alla schermata principale.

  2. Pulsante del menu principale: toccare questo pulsante su qualsiasi schermata per accedere ai menu.

  3. Pulsante del diagramma sinottico: toccare questo pulsante su qualsiasi schermata per accedere al diagramma sinottico.

  4. Simbolo di stato di allarme: toccare questo pulsante su qualsiasi schermata per accedere al registro degli allarmi attivi.

È possibile toccare i campi di uscita o batteria nella schermata iniziale per accedere direttamente alle pagine di misurazione dettagliate.

Diagramma sinottico

Il diagramma sinottico si adatterà alla configurazione del sistema. I diagrammi sinottici mostrati qui sono solo degli esempi.

Esempio di sistema UPS singolo - Alimentazione doppia

La linea di alimentazione verde (grigia nell'illustrazione) nel diagramma sinottico mostra il flusso di corrente attraverso il sistema UPS. I moduli attivi (inverter, raddrizzatore, batteria, commutatore statico, ecc.) sono incorniciati in verde e i moduli inattivi sono incorniciati in nero. I moduli incorniciati in rosso non sono utilizzabili o sono in condizione di errore.

NOTA: Il diagramma sinottico mostra solo un dispositivo di disconnessione della batteria (BB) anche se sono stati collegati e configurati per il monitoraggio più dispositivi di disconnessione della batteria. Se uno o più dispositivi di disconnessione della batteria monitorati sono in posizione chiusa, l'interruttore batteria (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come chiuso. Se tutti i dispositivi di disconnessione della batteria monitorati sono in posizione aperta, l'interruttore batteria (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come aperto.

Nei diagrammi sinottici per i sistemi in parallelo, toccare l'UPS grigio per vedere il diagramma sinottico a livello di UPS.

Esempio di sistema in parallelo - Alimentazione doppia con UIB e SSIB individuali

Simbolo dello stato di allarme

Il simbolo di stato di allarme (in grigio nell'illustrazione), nell'angolo in alto a destra del display, cambia in base allo stato di allarme del sistema UPS.

Verde: nessun allarme presente nel sistema UPS.
Blu: allarmi informativi presenti nel sistema UPS. Toccare il simbolo dello stato di allarme per aprire il registro degli allarmi attivi.
Giallo: allarmi di avviso presenti nel sistema UPS. Toccare il simbolo dello stato di allarme per aprire il registro degli allarmi attivi.
Rosso: allarmi critici presenti nel sistema UPS. Toccare il simbolo dello stato di allarme per aprire il registro degli allarmi attivi.

Struttura dei menu

Menu principale

Alcuni menu contengono più sottomenu rispetto a quelli descritti in questo manuale. Questi sottomenu sono disattivati e possono essere utilizzati solo da Schneider Electric per evitare impatti sul carico indesiderati. Altre voci di menu possono anche essere visualizzate in grigio/non mostrate se non sono rilevanti oppure non rilasciate per questo particolare sistema UPS.

Sottomenu per lo stato

Sottomenu per il controllo

Sottomenu per la configurazione

Sottomenu per la manutenzione

Sottomenu per statistiche

  • Statistiche

    • Risparmi energetici

      • Impostazioni

      • Simulazione

Sottomenu per Informazioni

  • Informazioni

    • UPS

    • Display

    • Scheda di gestione della rete (NMC) integrata

    • Scheda di gestione della rete (NMC) opzionale

Panoramica del controller di livello sistema (SLC) e del controller di unità (UC)

  1. Pulsanti inverter ON/OFF

  2. Porte USB*

  3. I/O universale*

  4. Porte Modbus*

  5. Porta USB Micro-B*

  6. Porte di rete*

  7. Pulsante Reimposta*

  8. LED di stato*

  9. Alimentatore del display

  10. Porta del display

  11. Porta di servizio*

  12. Porta EXT

  13. Per uso futuro

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.