990-91379G-017

Avvio del sistema UPS da funzionamento in bypass di manutenzione

NOTA: Azionare un dispositivo di disconnessione solo quando la relativa spia è accesa.
  1. Se aperto, chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB.
    Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
  2. Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Avvia sistema UPS o Controllo > Sequenze guidate > Avvia un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
  3. Procedura di avvio generica per un sistema UPS con dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione MBB:
    NOTA: Di seguito sono riportate le procedure di avvio generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. Se aperto, chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB.
    2. Chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso commutatore statico SSIB (se presente).
    3. Chiudere il dispositivo di disconnessione dell'alimentazione di ritorno di bypass BF2 (se presente).
    4. Chiudere i dispositivi di disconnessione della batteria.
    5. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass se possibile.
    6. Chiudere il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB.
    7. Ripetere i passaggi da a a f per gli altri UPS in un sistema in parallelo.
    8. Chiudere il dispositivo di disconnessione di isolamento del sistema SIB (se presente).
    9. Aprire il dispositivo di disconnessione bypass di manutenzione MBB.
    10. Selezionare Controllo > Inverter > Inverter attivo oppure premere il pulsante ON dell'inverter (tenere premuto per cinque secondi) nella sezione controller del livello di sistema.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.