990-91379G-017

Configurazione di Modbus

Il Modbus può essere configurato per la scheda di gestione della rete (NMC) integrata e opzionale.

  1. Toccare Configurazione > Modbus e selezionare NMC integrata per configurare la scheda di gestione della rete integrata o NMC opzionale per configurare la scheda di gestione della rete opzionale (se presente).
  2. Configurare le impostazioni della prima pagina per l'NMC scelto:
    1. Rimuovere il segno di spunta da Disabilita per configurare il Modbus seriale. Quando è presente il segno di spunta, non è possibile effettuare alcuna impostazione e la funzione è disattivata.
    2. Impostare Parità su Nessuna, Pari o Dispari.
    3. Impostare il Bit di stop su 1 o 2.
    4. Impostare la Vel di trasmissione su 2400, 9600, 19200 o 38400.
    5. Impostare l'ID univoco destinazione su un numero compreso tra 1 e 247.
      NOTA: Ogni dispositivo sul bus deve avere esattamente le stesse impostazioni eccetto l'indirizzo del dispositivo ID univoco destinazione, che deve essere univoco per ogni dispositivo. Due dispositivi sul bus non possono avere lo stesso indirizzo.
    6. Toccare OK per salvare le impostazioni, quindi toccare il simbolo freccia per passare alla pagina successiva.
  3. Configurare le impostazioni nella seconda pagina:
    1. Rimuovere il segno di spunta da Disattiva per configurare il Modbus TCP. Quando è presente il segno di spunta, non è possibile effettuare alcuna impostazione e la funzione è disattivata.
    2. Selezionare Porta 502 o Porta [5000 - 32768].
    3. Toccare OK per salvare le impostazioni.
  4. Ripetere i passaggi per configurare l'altra NMC, se necessario.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?